Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
WebReach/Diagrams won't display bitmap; displays red x instead

Issue:
In Vista, a background or icon is displayed correctly, however, in webreach/Diagrams only a red X is displayed.

Product:
ION Enterprise 6.0
StruxureWare Power Monitoring 7.0
Power Monitoring Expert 7.2/8

Cause:
The program cannot display a file in Webreach/Diagams if name contains special characters such as "&".

Resolution:
Change the name of the file to alphanumeric charaters only.

Schneider Electric Казахстан

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки