Issue
What are the default schedules for the scheduled jobs in Power Monitoring Expert?
Environment
StruxureWare Power Monitoring 7.0.x
Power Monitoring Expert 7.x, 8.x, 9.0, 2020
Resolution
The following Windows Scheduled Tasks are present in SPM systems as of version 7.0.1. The following table shows all the available scheduled task by type of installation and their default execution times.
| Task Name | System | Schedule |
| [ION_Data] - BACKUP - Job | SQL Express | Every Friday at midnight. |
| [ION_Network] - BACKUP - Job | SQL Express | Daily at 1:00 AM |
| [ION_Data] - MAINTENANCE - Job | SQL Express | Daily at 2:00 AM |
| [ION_Data] - SIZE NOTIFICATION - Job | SQL Express | Daily at 3:00 AM |
| [ION_Network] - MAINTENANCE - Job | SQL Express | Daily at 7:30 AM |
| [ION_SystemLog] - TRIM - Job | SQL Express | Daily at 4:00 AM |
| [ION_SystemLog] - MAINTENANCE - Job | SQL Express | Daily at 7:05 AM |
| [ApplicationModules] - MAINTENANCE - Job | SQL Express and Standard | Daily at 3:30 AM |
| [ApplicationModules] - TRIM - Job | SQL Express and Standard | Daily at 2:30 AM |
| [ApplicationModules] - BACKUP - Job | SQL Express and Standard | Daily at 1:30 AM |
FAQ - FA233177 explains "How to modify database maintenance schedules contained in Windows Task Scheduler".
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.