Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Is it possible to remotely power cycle an ION 7700?

No, there are no factory commands to power cycle an ION 7700 using telnet or hyperterminal. The meter can only be powered down (or power cycled) locally at the meter.