Goals and Symptoms
Can the VLT Ref 16060 (analog voltmeter) be used on DC voltages.
Causes and Fixes
This VLT ref 16060 is usable for AC voltages only within the range of 50-60 Hz. You cannot use it on DC voltages.
Legacy KB System (APS) Data: RESL201042 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 01/20/2010, Last Edited by KBAdPM on 01/20/2010
Related ranges: Analog Amp - voltmeters
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.