The documentation for PowerLogic SCADA (PLS) v7.20 states that DNP3 is a natively supported protocol. However, the user may find that DNP3 and/or DNPR are not available to select after installing.
This is most likely because the DNPR driver is not selected to be installed by default. The user must manually check to install this driver.
Legacy KB System (APS) Data: RESL207955 V1.0, Originally authored by AnVa on 04/21/2012, Last Edited by AnVa on 04/21/2012
Related ranges: PowerSCADA Expert 7.2, PowerLogic SCADA 7.1
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.