Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Can not use the 2 slots PCMCIA at the same time in the Smart Ipc 15".

Goals and Symptoms

Can not use the 2 slots PCMCIA at the same time in the Smart Ipc 15".

Causes and Fixes

It isn't possible to use the two slots PCMCIA at the same time in the Smart Ipc 15". Every slot works correctly when a CF Card is inserted, but if two cards are inserted into both slots, only the first card (The first Recognized by windows) is read by the smart Ipc.

The workaround is to disable in the BIOS Setup the "OnChip IDE Chanel 1" following these steps:
1) connect keyboard
2) power on the Smart
3) Launch the "Setup" by pressing on the touch "DEL"
4) Select with the arrows the line "Integrated peripherals"
5) Select with the arrows the line "OnChip IDE Chanel 1"
6) Press "+"or "-" to select "Disabled"
7) Press "F10" and "Y" to take into account the modification.


  • After this modification the two PCMCIA slots will work at the same time.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки

    Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.

  • Документация по продукту
  • Загрузка ПО
  • Система подбора продукции
  • Замена продукта
  • Центр справки и связи
  • Найти наши офисы
  • Получить коммерческое предложение
  • Где купить
  • Карьера
  • Сведения о компании
  • Сообщить о нарушении
  • Доступность
  • Отдел новостей
  • Инвесторы
  • EcoStruxure
  • Поиск вакансий
  • Блог
  • Политика конфиденциальности
  • Уведомление об использовании файлов cookie
  • Change your cookie settings