Issue:
The acceleration ramp is not smooth on the ATS48 soft start
Product Line:
Altistart 48
Environment:
All models and serial numbers
Cause:
The soft start is in torque control
Resolution:
Suggest to turn the torque control parameter to off. Go to the DrC menu, scroll down to the CLP parameter and set to off.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.