Issue:
ATV32 part number for the Ethernet IP/Modbus TCP/IP option card.
Product Line:
Altivar 32 series drives.
Environment:
All models, All serial numbers.
Cause:
Part number unknown.
Resolution:
The part number for the combination Ethernet IP/Modbus TCP/IP card for the Altivar 32 series drives is VW3A3616
ATV32 part number for the Ethernet IP/Modbus TCP/IP option card.
Product Line:
Altivar 32 series drives.
Environment:
All models, All serial numbers.
Cause:
Part number unknown.
Resolution:
The part number for the combination Ethernet IP/Modbus TCP/IP card for the Altivar 32 series drives is VW3A3616
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.