Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
How many programmable relays are in the ATS22 soft starters?

Issue:
ATS22: How many programmable relays are on this soft starter?

Product Line:
ATS22

Environment:
All

Cause:
Needs to set up a relay for run status

Resolution:
The ATS22 soft starts have two relays R1 and R2 that can be programmed for fault, run, rdy etc.

To program the two relays
Go to the IO menu, enter
find R1 or R2, enter

StPd = stopped or relay is energized at stop
nStP = not stopped relay is not energized at stop
Start = relay is energized during the start process until the shorting contactor pulls in then it turns off
rUn = relay will energize when the internal shorting contactor pulls in.
rdy = relay will energize when the soft starter is rdy.
trIP = relay is de-energized in case of a fault trip.
Alr = Relay is de-energized upon set alarm.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
ats22_user_manual_en_bbv51330_02.pdf [3.02 MB]
R1 R2 relays ATS22 soft starters.pdf [99.36 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки