Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
What is the difference between 67N and 67NI protection functions in Vamp relays?
Directional earth fault protection (67N) in Vamp relays is capable of protecting against intermittent (recurrent) earth faults.

However, transient intermittent earth fault which typically appears in underground cable networks when cable insulation level is reduced, transient intermittent earth fault protection (67NI) should be used.

Additionally, 67N can be based on either calculated zero sequence signals (Uo & IoCalc) or directly measured zero sequence signals (Uo & Io1 or Io2) but 67NI needs to have directly measured signals (Uo & Io1 or Io2).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки