Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Use the serial port 1 of Twido as Modbus port,could the program cable be used as the communication cable?
No,the communication cable connecting to serial port 1 should short pin 5 and pin 7.