Issue:
Mounting an ATV61 with DC choke and a flange kit.
Product Line:
ATV61 ATV71 HHP Drives
Environment:
All serial numbers for ATV61 and ATV71 Drives
Cause:
N/A
Resolution:
When using the flush mount kit, the manual for the drive advises removing the dc chokes from their chassis and mounting them directly to the back pan of the enclosure.
See attachment.
Mounting an ATV61 with DC choke and a flange kit.
Product Line:
ATV61 ATV71 HHP Drives
Environment:
All serial numbers for ATV61 and ATV71 Drives
Cause:
N/A
Resolution:
When using the flush mount kit, the manual for the drive advises removing the dc chokes from their chassis and mounting them directly to the back pan of the enclosure.
See attachment.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан




Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.