By default, the M580 CPU's ftp service is disabled (preferred option for cyber security ).
Unity Loader will not connect if it cannot establish connection to ftp.
To enable ftp on your CPU (with SV<=3.20), load an application into the CPU, that has FTP enabled. You can enable in Control-Expert in the Security Tab of the ethernet ports configuration of the M580 CPU :
Unity Loader will not connect if it cannot establish connection to ftp.
To enable ftp on your CPU (with SV<=3.20), load an application into the CPU, that has FTP enabled. You can enable in Control-Expert in the Security Tab of the ethernet ports configuration of the M580 CPU :
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.