Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Is topological addressing used with the M580?
Issue:
Topological addressing usage in the M580 PAC.

Product Line:
M580 controller, Unity Pro software

Resolution:
M580 local IO can be configured using I/O data type: Topological or I/O data type: Device DDT.
The choice is made in the New Device screen when choosing a module.   Highlight the module and choose
Topological or Device DDT at the bottom of the screen. The selection needs to be made before dropping the module in the backplane.

X80 Ethernet Remote I/O uses Device DDT I/O data types only.
Quantum Ethernet Remote I/O uses either I/O data type: State Ram or I/O data type: Device DDT.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки