В инструкции по эксплуатации Micrologic A, E 2014 на стр. 15 даны пояснения по этому поводу. Если 3 полюсный Masterpact используется в 4 или 5 проводной сети (3ф+N или 3ф +N+PE) для индикации измерений фазных напряжений должна быть подключена нейтраль электроустановки на клемму VN. Если в указанной конфигурации нейтраль не подключить, то результаты измерения могут быть ошибочными, так как меняется метод расчета. В этом случае напряжение измеряется U12 и U23 и ток в нейтрали принимается равным нулю. Величины фазных напряжений используются в расчетах величин мощностей, энергии, соsf. Аналогичная теория измерений приведена на стр 83 инструкции по эксплуатации Micrologic E Compact NSX (в Приложении). Также это нужно учесть при конфигурировании Micrologic E, выполнив указания инструкции на стр.32.
Руководство во вложении.
Руководство во вложении.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан