{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATS22: состояние nrdy - каковы причины?
Для ATS22•••S6 и ATS22•••Q (управление 230В АС, дискретные входы 24 В DC) состояние nrdy может быть вызвано:
вариант 1
Присутствует команда останова, включено силовое питание и питание цепей управления
LI1 = 0 и LI2 = 1при двухпроводном управлении
LI1 = 1 и LI2 = 1 при подаче питания при трехпроводном управлении
Вариант 2
Выключено силовое питание.

Проверьте силовое питание и напряжения на LI1/LI2 (относительно клеммы COM).


Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: