Чем мы можем помочь сегодня?

Какой может быть уровень шума от ИБП?

Для различных моделей ИБП на официальном сайте указывается информация по уровню акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства.
Единица измерения уровня акустического шума – Дб(А).

Приблизительные уровни шума можно посмотреть в сравнительных таблицах уровней шума в децибелах (например, шепот – 20Дб, звуки в библиотеке – 40 Дб, Спокойный разговор – 50Дб). Точно уровень шума может быть измерен при помощи специальных приборов.

Для примера рассмотри ИБП Back UPS BE400-RS. По официальным данным величина уровню шума не должна превышать 45Дб(А). Стоит отметить, что обычно при работе от сети уровень шума значительно ниже.  Шум от ИБП возникает из-за работы внутренних компонентов ИБП (например, динамик, срабатывание реле, работа выходных цепей устройства и т.п).

Более подробную информацию по уровню шума можно посмотреть на официальном сайте.