Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Как настроить соединение SoMove с ПЧ Altivar Process по протоколу Modbus TCP с использованием ethernet патч-корда

Для ПЧ Altivar Process (ATV600/ATV900: ATV630, ATV650, ATV930, ATV950 ...) возможно установить соединение по протоколу Modbus TCP с использованием ethernet патч-корда ("прямой", т.е. не кроссовый, коммутационный кабель, который используется для подключения компьютеров в сеть Ethernet).
Требования к кабелю приведены в Руководстве по встроенному ethernet ATV Process (Altivar_Process_Embedded_Ethernet_Manual).
Ссылка на Руководство:

https://www.se.com/kz/ru/download/document/EAV64327/

Выдержка из этого Руководства:

  • минимальная категория Cat 5e;
  • используйте провод для выравнивания потенциалов;
  • разъем RJ45;
  • экран: заземление с обоих сторон;
  • витая пара;
  • кабель: 8 x 0.25 mm² (8 x AWG 22);
  • используйте кабели заводского изготовления для того, чтобы избежать ошибок при монтаже кабеля;
  • максимальная длина кабеля на сегмент = 100 м.

Процедура подключения описана в прилагаемом документе.

Настройку IP-адреса в ПЧ производите при отключенном патч-корде.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
SoMove ATVPRO ModbusTCP 01.pdf [4.07 MB]