Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
How do I set up skip frequency on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
Skip Frequency to eliminate mechanical vibration

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
Skip frequency. This parameter prevents prolonged operation within an adjustable range around the regulated frequency. This function can be used to prevent a critical speed, which would cause resonance, being reached. Setting the function to 0 renders it inactive.
In the [SETTINGS] menu
Go to [Skip Freq.] and enter the frequency you want to skip.
If the resonance is within a range, you can use the [Skip.Freq.Hysteresis] parameter.  This can be assigned from 0 to 10 hz.  This makes the skip frequency range: between (JPF – JFH) and (JPF + JFH).  This adjustment is common to all 3 frequencies (JPF, JF2 and JF3).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки