The following steps can be used to re-install the Connexium Network Manager (CNM) software without losing the authorization:
- Start CNM.
- Create a backup zip file by clicking on File\Save Backup.
- Close CNM.
- Insert the CNM installation CD
- Run the setup for the CNM installation (This will uninstall CNM). After the uninstall finishes, you will be prompted to run the setup again.
- Install CNM by running the setup again.
- Start CNM.
- The configuration and database information should appear after starting up. The license information should also still be preserved.
- Restore the backup if needed.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.