Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
How to correctly derive the DOM (Date of Manufacturing) displayed on meter HMI .
PM51/53xx meters are provided with a feature by which user can select the Date format .Date/month and year. The Available options are MM/DD/YY, YY/MM/DD, DD/MM/YY.The format selection is accessible from
Set up -->HMI --> Regional Setting menu

The Date format is applicable for DOM as well as Time related parameters.

The meters produced till 31st Dec 2015, there is a conflict for the DOM displayed and the format selected. The actual relation for these are provided in the below table.
Format SelectedDOM displayed on HMI
MM/DD/YYYY/MM/DD
YY/MM/DDDD/YY/MM
DD/MM/YYMM/YY/DD

An example for DOM 28th Dec 2015  is illustrated below
Format SelectedDOM on HMIActual
MM/DD/YY15/12/2812/28/15
YY/MM/DD28/15/1215/12/28
DD/MM/YY12/15/2828/12/15

Note : The issue is been solved by correcting the production Tool. All meters manufactured from 7th Jan 2016 onwards will not have this issue and DOM will match with the Date format selected

Schneider Electric Казахстан

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки

    Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.

  • Документация по продукту
  • Загрузка ПО
  • Система подбора продукции
  • Замена продукта
  • Центр справки и связи
  • Найти наши офисы
  • Получить коммерческое предложение
  • Где купить
  • Карьера
  • Сведения о компании
  • Сообщить о нарушении
  • Доступность
  • Отдел новостей
  • Инвесторы
  • EcoStruxure
  • Поиск вакансий
  • Блог
  • Политика конфиденциальности
  • Уведомление об использовании файлов cookie
  • Change your cookie settings