NSC MCCB breakers are a Chinese local offer.
The NSC250S and NSC160S have breaking capacity 18KA.
They can be replaced by NSX B (25KA) breaker TM-D trip unit or the EasyPact EasyPact EZC250F (18KA )with trip unit 160 and 250.
Please note that the dimensions and some performances are not the same.
The NSC250S and NSC160S have breaking capacity 18KA.
They can be replaced by NSX B (25KA) breaker TM-D trip unit or the EasyPact EasyPact EZC250F (18KA )with trip unit 160 and 250.
Please note that the dimensions and some performances are not the same.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.