{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Does Vijeo Designer v6.2 supports Windows 10?
Issue:
Is Vijeo Designer version 6.2 Windows 10 compatible?

Product Line:
HMI, Magelis, Vijeo Designer

Environment:
Windows 10

Cause:

Resolution:
Starting from Vijeo Designer 6.2 SP6, Windows 10 will be supported officially. All the documentation has been updated to reflect this in the Help menus and manuals.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: