Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Настройка частотных преобразователей ATV12 и ATV21/212 для реверсивного управления

Частотные преобразователи Schneider Electric серии ATV имеют различные режимы управления двигателем, включая двухпроводное (Two-Wire) и трёхпроводное (Three-Wire) управление. Рассмотрим особенности настройки реверсивного хода для моделей ATV12 и ATV21/212.


1. Двухпроводное управление (Two-Wire Control)

По умолчанию при подаче 24V DC на клемму LI1 (или P24 на F для ATV21/212) привод запускается в прямом направлении.

ATV12

Чтобы включить реверс:

  1. Убедитесь, что на дисплее отображается RDY.
  2. Нажмите ENTER (центральная кнопка Jog Dial).
  3. Нажмите MODE, пока не появится CONF.
  4. Выберите FULLENTER.
  5. В меню CFG прокрутите до FUNENTER.
  6. Найдите параметр rrS и нажмите ENTER.
  7. Установите значение L2H (или другой вход, например LI3), чтобы при подаче сигнала на LI2 привод работал в обратном направлении.
  8. Подтвердите выбор нажатием ENTER.

Таким образом, при двухпроводной схеме:

  • LI1 – движение вперёд.
  • LI2 (назначенный через rrS) – движение назад.

ATV21 / ATV212

Эти модели ориентированы на вентиляционные и насосные установки, где реверс обычно не требуется. По умолчанию:

  • F – команда «Вперёд» (параметр F111 = 2).
  • R – предустановленная скорость 1 (F112 = 6).
  • RES – сброс аварии (F113 = 10).

Чтобы разрешить реверс:

  1. Измените F112 на 3 (Reverse).
  2. Установите F311 = 0, чтобы разрешить работу в обоих направлениях.

Если реверс не нужен, направление двигателя обычно меняют перестановкой фаз на клеммах.


2. Трёхпроводное управление (Three-Wire Control)

В этом режиме логика входов меняется:

  • LI1 – STOP.
  • LI2 – движение вперёд.
  • LI3 – движение назад.

Для ATV12 необходимо в параметре rrS выбрать L3H, чтобы LI3 стал командой реверса.


Вывод

  • ATV12: реверс настраивается через меню FUN → rrS, назначая LI2 или LI3.
  • ATV21/212: реверс по умолчанию отключён, для включения нужно изменить параметры F112 и F311.