Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV61/71/600/900: ПЧ с сетевым контактором и АСУ ТП верхнего уровня - как корректно организовать управление сетевым контактором?
Нижеприведенная схема показывает - как не надо организовывать управление сетевым контактором:

силовая часть:











































Управление:





























Силовой контактор КМ управляется программируемым логическим контроллером (ПЛК): релейный выход ПЛК подает напряжение на катушку реле KL1. Контакт реле KL1 коммутирует напряжение на катушку питания КМ1.
В случае неисправности ПЧ сигнал о неисправности передается в ПЛК (релейный выход R1 при назначении на реле R1 функции "ИСПРАВНОСТЬ ПЧ" или при помощи чтения слова состояния ПЧ по коммуникационной шине).
Способов передачи сигнала о неисправности ПЧ в ПЛК может быть много. Общим для всех них является обработка сигнала о неисправности в ПЛК и выдача сигнала на отключение сетевого контактора в случае неисправности ПЧ (если это предусмотрено алгоритмом управления).
Руководство по установке рекомендует другую схему управления сетевым контактором:



























В этой схеме сетевой контактор размыкается в случае аварии после размыкания контактов реле ПЧ (на которое назначена функция "Исправность ПЧ").

Обработка сигнала в ПЛК происходит не мгновенно. Если сравнить время обработки и выдачи сигнала на отключение контактора в ПЛК и время отключения контактора в рекомендуемой схеме из Руководства по установке, то в схеме с ПЛК время отключения может превышено в несколько раз.
В случае повышения напряжения сети выше максимально допустимого значения ПЧ будет аварийно отключаться с кодом ошибки OSF/OBF (в зависимости от режима работы). Но если сетевой контактор не отключается в случае аварии или отключается с паузой из-за обработки информации в ПЛК, то возможно превышение напряжения на звене постоянного тока ПЧ и отказ ПЧ.