{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Интересует применение ячеек Prisma P шириной 800 мм.
Для размещения коммутационного оборудования предназначены ячейки 650+150мм.
Ячейки 800мм, как правило, устанавливаются позади ячейки 650+150мм и используются для ввода кабелей, размещения системы шин или интерфейса шинопровода.
Во вложении Вы найдете непрозрачную панель реф.03569, предназначенную для установки в ячейки 800мм, а так же опциональный комплект для регулировки установки данной монтажной панели по глубине, реф.03593
Указанная непрозрачная панель имеет высоту 1780мм. Это единственная возможность установить какое-либо оборудование в ячейку шириной 800мм.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
Prisma_P_2014_RU_page_A-81.pdf [177.78 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: