Issue:
Reading Mains Voltage on ATV212 over Modbus.
Product Line:
ATV212, Altivar 212, S-Flex
Environment:
All
Cause:
N/A
Resolution:
With the parameter FE04 (Modbus address = 65028) you can read the Mains Voltage.
This value is in percentage of the drive Rated Voltage (200V or 400V). For example with an ATV212…N4, FE04 = 10570 or 105.7% of 400V, which give 423V.
Reading Mains Voltage on ATV212 over Modbus.
Product Line:
ATV212, Altivar 212, S-Flex
Environment:
All
Cause:
N/A
Resolution:
With the parameter FE04 (Modbus address = 65028) you can read the Mains Voltage.
This value is in percentage of the drive Rated Voltage (200V or 400V). For example with an ATV212…N4, FE04 = 10570 or 105.7% of 400V, which give 423V.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.