Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
What software is used to program Magelis HMIGXU series ?

Article available in these languages: Испанский

Issue:
Looking to re-program a Magelis HMIGXU that came as part of a machine purchased from a company in China.

Product Line:
Vijeo Designer Basic, HMIGXU

Resolution:
Vijeo Designer Basic V1.0 or higher is used to program the Magelis HMIGXU series. This software is not sold nor supported in the North American market.

NOTE: None of the versions of Vijeo Designer do not support HMIGXU series today.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки