{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the impedance of DC Choke used with the ATV630 or 930 drives?
Issue:
Is additional line reactor needed with the process drives?

Product Line:
Altivar 600
ATV630, ATV650
Altivar 900
ATV930, ATV950

Environment:
All

Resolution:
The internal DC chokes provide a impedance between about 2 and 3.5%, depending on the drive.
If higher total impedance is needed, then a line reactor can be added up to max 5% total impedance (built-in plus additional combined).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: