Issue
What is the latest firmware update for the TM168MODW?
Product line
M168
Resolution
The latest firmware update for the TM168MODW is attached. The procedure to upgrade the module is as follow:
1. Unzip the contents of this attachment to pc/laptop
2. Open DOS Window (cmd.exe)
3. Run UpdateCoPla.bat with parameter set to IP Address of MODW, e.g. C:>UpdateCoPla 192.168.1.52 4 If the # of bytes sent is equal to display hit space to continue, otherwise power cycle and repeat.
What is the latest firmware update for the TM168MODW?
Product line
M168
Resolution
The latest firmware update for the TM168MODW is attached. The procedure to upgrade the module is as follow:
1. Unzip the contents of this attachment to pc/laptop
2. Open DOS Window (cmd.exe)
3. Run UpdateCoPla.bat with parameter set to IP Address of MODW, e.g. C:>UpdateCoPla 192.168.1.52 4 If the # of bytes sent is equal to display hit space to continue, otherwise power cycle and repeat.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.