Block size used when exporting a project is done according to Windows zoom setting.
After export on a given machine/PC, if you import on another machine/PC with a different Windows zoom setting, the user will see blocks and fonts bigger or smaller,
depending on the settings of each machine/PC.
Resolution:
To get the same block, size please change the Windows setting and for the font size, also modified the Windows setting to match the original machine/PC settings.
After export on a given machine/PC, if you import on another machine/PC with a different Windows zoom setting, the user will see blocks and fonts bigger or smaller,
depending on the settings of each machine/PC.
Resolution:
To get the same block, size please change the Windows setting and for the font size, also modified the Windows setting to match the original machine/PC settings.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.