{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV212: как посмотреть на экране ПЧ значение давления с датчика (подключение на VIA)?
Датчик давления с выходом 4..20 мА подключен на вход VIA (- датчика/+ датчика P24). Переключатель входа = I(ТОК).

При помощи параметров F201,F202,F203,F204 производится преобразование сигнала 4..20мА в диапазон чисел F202..F204.
Параметр F201 должен быть равен 20.

Для просмотра результат преобразования войдите в меню Мониторинг и выберите переменную d.

Пример:

датчик с диапазоном измерения 0..10 бар.
F202 = 0
F204 = 50

Переменная d = 25.

Это значит, что датчик измеряет давление 5 бар (пропорция - при 50 - 10 бар, при 25 - х).



Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: