{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV600: дополнительные рекомендации по параметризации и силовой схеме ПЧ для скважинного насоса
При работе ПЧ для привода скважинного насоса возможны следующие ситуации:
  • перенапряжения в сети;
  • кратковременные просадки напряжения сети;
  • неисправность/отсутствие обратного клапана.
При перенапряжении сети и при отсутствии сетевого контактора возможно повреждение ПЧ. При наличии сетевого контактора при перенапряжении напряжение на входе ПЧ снимается. Вероятность повреждения ПЧ в этом случае минимальна.

Рекомендуемая схема с сетевым контактором приведена в Руководстве по установке:


























Реле R1 должно быть назначено на функцию [Operating State Fault] FLt (заводская настройка). При исправном ПЧ катушка реле активизирована и контакты R1A/R1C замкнуты. В случае аварийного останова контакты размыкаются.

При работе ПЧ ATV600 для привода скважинного насоса возможны кратковременные просадки напряжения сети. При понижении напряжения сети менее значения параметра [Undervoltage Level] USL происходит аварийное отключение с кодом ошибки [Supply Mains UnderV] USF.

При восстановлении напряжения (более 304 В) происходит сброс ошибки USF и авторестарт. Для этого должно быть выбрано двухпроводное управление по состоянию:













[Complete settings] [Command and Reference]

[2/3-wire control] tCC = 2С
[2-wire type] tCt = [Level] LEL

При неисправности (или отсутствии) обратного клапана авторестарт может закончиться аварийным отключением ПЧ по перегрузке по току. Если интервал времени между пропаданием и восстановлением напряжения такой, что при неисправном обратном клапане вода остается в напорной трубе, то в момент пуска создается повышенный момент сопротивления за счет движения воды вниз.
































Поэтому рекомендуется настроить паузу для авторестарта. За время паузы напорная магистраль должна освободиться от воды.

Настройте следующие параметры:

[Complete settings] [Error/Warning handling] [Undervoltage handling]

для схемы с сетевым контактором
[Undervoltage Resp] USb = [Error Triggered w/o Relay] 1 (реле R1 остается замкнутым при недонапряжении и не отключает сетевой контактор)

[Mains Voltage] UrES = 380 V

[Undervoltage Level] USL = 190 V (значение напряжения сети, при котором ПЧ аварийно отключается по USF).
Диапазон параметра USL зависит от [Mains Voltage] UrES. Для [Mains Voltage] UrES = 380 V USL может изменяться от 190 V до 255 V.

реакция на недонапряжение: торможение по рампе
[CtrlStopPLoss] StP = [Ramp stop] rMP

время паузы для авторестарта при восстановлении напряжения сети
[UnderV. Restart Tm] tSM = (введите время паузы)

уровень напряжения, при котором ПЧ реагирует на недонапряжение сети
[Prevention Level] UPL = 297 V. Диапазон параметра UPL: [255..297 V]. При понижении напряжения сети менее UPL ПЧ будет реагировать в соответствии с настройкой параметра [CtrlStopPLoss] StP. Для [CtrlStopPLoss] StP = [Ramp stop] rMP ПЧ будет осуществлять торможение по рампе.

время рампы торможения (должно быть приблизительно равно времени опустошения напорной магистрали). При неисправном обратном клапане обратный поток воды переводит двигатель в генераторный режим.
[Max Stop Time] StM [0.01...60.00 s]

Также рекомендуется включить режим "заполнение трубы". Смотрите статью "ATV600: режим "заполнение трубы" - когда нужно применять?" (FA323787).

Двигатель скважинного насоса охлаждается потоком воды. Если частота вращения меньше минимально допустимой для данного типа насоса (см. Руководство по эксплуатации насоса), то условия охлаждения ухудшаются и двигатель может перегреваться. Также при понижении частоты вращения меньше минимально допустимой ухудшается смазывание осевого подшипника.
Поэтому необходимо настроить минимальную частоту вращения:
[Complete settings] [Generic functions] [Speed limits] параметр [Low Speed] LSP
[Полные настройки] [Общие функции] [Ограничение скорости] параметр [Нижняя скорость] LSP

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: