Рекуператоры ATVRU75N4,ATVRD15N4 могут подключаться к шине постоянного тока параллельно (максимальное количество 3 штуки).
Схема ниже показывает пример подключения 3 рекуператоров:
(1): предохранители
(2): дополнительный ЭМС фильтр (см. Каталог по типу ПЧ)
(3): сетевой дроссель (см. Каталог по типу ПЧ)
(4): управление рекуператорами
(5): предохранители шины постоянного тока
(6): шина постоянного тока
(7): блок контактов для подключения к звену постоянного тока
Объединение DI/DQ необходимо при параллельном подключении - для обеспечения одновременности открывания транзисторов рекуператоров. Уровень напряжения, при котором начинают работать транзисторы рекуператора, различается. Цепь DI/DQ запускает рекуператоры, у которых уровень срабатывания выше, при начале работы рекуператора с минимальным уровнем.
Рекуператоры ATVRU75N4 и ATVRD15N4 могут быть подключены по шине DC (звено постоянного тока) к ПЧ следующих типов:
- Altivar Process ATV900
- Altivar Machine ATV320
- Altivar Machine ATV340
Документация по рекуператорам доступна на нашем сайте:
https://www.se.com/ww/en/product/ATVRD15N4/regenerative-unit---15-kw---for-altivar-variable-speed-drive#search?langType=englishUTF8
https://www.se.com/ww/en/product/ATVRU75N4/regenerative-unit---7,5-kw---for-altivar-variable-speed-drive#search?langType=englishUTF8