{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV310: опрос аналогового входа по Modbus - формат значений
Опрос аналогового входа AI1 ПЧ ATV310 возможно осуществлять по двум адресам:
AI1C---Analog input 1 physical value16#147A = 05242
AI1R---Analog input 1 standardized value16#1470 = 05232

AI1C = физическое значение напряжения/тока на входе, единица измерения: 1 мВ или 1мкА (в зависимости от типа входного сигнала, параметр 204.0).
AI1R = стандартизованное значение, максимальное значение напряжения/тока на входе соответствует 8192.

При входном напряжении 5V на AI1:
параметр 204.0 = 5U
AI1C=5000
AI1R=8192

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: