Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Корректный терминатор шины Modbus RTU под клеммник - есть ли готовое изделие?
Стандарт Modbus RTU предписывает использование терминаторов. Терминаторы устанавливаются по краям шины - на каждом по терминатору, всего 2 штуки.
При наличии поляризации шины в качестве терминаторов используются последовательно соединенные резистор 120 Ом (0.25 Вт) и конденсатор 1 нФ (10 В минимум).
При отсутствии поляризации шины: терминатором является резистор 150 Ом (0,50 Вт). Вы можете использовать резистор 150 Ом либо готовое изделие VW3A8306DR.
Для установки в клеммник при наличии поляризации Вы можете использовать либо самостоятельно изготовленный терминатор (RC-цепочка) либо готовое изделие VW3A8306DRC:

t