FOR NORMALLY CLOSED CONTACT (ZBE102)
The fault exclusion described in Table D8 from ISO 13849-2 2012 can be considered
As our contact ZBE102 respects requirements and verification test according to the IEC 60947-5-1:2003 Annex K “Special requirements for control switches with direct opening action”, so the B10d cannot have to be considered thanks to the exclusion fault.
The fault exclusion described in Table D8 from ISO 13849-2 2012 can be considered
As our contact ZBE102 respects requirements and verification test according to the IEC 60947-5-1:2003 Annex K “Special requirements for control switches with direct opening action”, so the B10d cannot have to be considered thanks to the exclusion fault.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.