Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV320: ошибка USF - как загрубить детектирование недонапряжения?

Проблема:
Ошибка USF на ATV320

Линейка продукции:
Altivar Machine, ATV320

Окружающая среда:
Все серийные номера

Причина:
• Слишком низкое напряжение в сети
• Кратковременный провал напряжения

Решение:
• Измерьте входное линейное напряжение
• Проверьте напряжение на шине постоянного тока на усилителе мощности (PA) и ПК
• Проверьте напряжение и параметры [UNDERVOLTAGE MGT] (USb-)

Руководство по программированию ATV320:

https://www.se.com/kz/ru/download/document/NVE41295/

Пример:

Номинальный диапазон силового напряжения ПЧ ATV320..N4: 380 ..500 В (-15% ..+10%) = 323 .. .550 В.

Порог напряжения, ниже которого ПЧ отключается с ошибкой "Недонапряжение"/USF, определяется параметром USL:

CONF > FULL > FLT- > uSb-/ USL

и зависит от параметра URES:

CONF > FULL > FLT- > uSb-/ urES.

При urES = 380 V диапазон изменения параметра USL составляет: [190 .. 276] V.

Настройте:
urES = 380 V
USL=190 V.

При этих настройках ПЧ ATV320..N4 будет отключаться при падении напряжения сети ниже 190 В. При заводских настройках USL = 276 V.