Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Как организована память контроллеров M171/2P?
Память M172P имеет структуру приведенную в таблице ниже.
Переменные EEPROM сохраняют состояния после отключения/включения питания ПЛК.
Примечание: память EEprom в TM17 * всегда доступна только для чтения из пользовательской программы, потому что эту память можно записать ограниченное количество раз (100K).
Для хранения переменных программы используются сохраняемые
Retain переменные. M172 имеет только одну переменную Retain с адресом %MW102.0. Retain переменные хранятся благодаря встроенной батарейки. Гарантированные срок службы батарейки 10 лет. Перезаписывать можно неограниченное количество раз. Частота записи не регламентируется.


Описание адресного пространства: