{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV310: ПИД-регулятор - режимы FLO и Auto/Manual - отличия
Для отключения ПИД регулятор в ATV310 Вы можете использовать режим FLO (принудительного ручного управления) или Manual (ручного управления).

Ниже приведены структурные схемы каналов управления и задания:













































Настройка ПЧ:
Сброс на заводские настройки:
102=64
Ввод данных двигателя:
300-
302
305
307
309=06
Автонастройка - должна завершиться значение 02 в параметре 318:
318=01 (->02)
Каналы задания и управления:
400-
401=183
406=02
407=01
Настройка ПИД-регулятора:
59-
59.00=01
59.05=01
59.11=rPI (%)
Настройка аналогового входа:
204-
204.0=0A
204.1=4
204.2=20

PID auto/man
59.17=LI3
59.18=183

При подаче LI3=24V -- задание частоты с навигатора, ПИД отключен. Сигнал СТАРТ/СТОП поступает по выбранному каналу управления (клеммник).

FLO

408=LI4
409=183

При подаче LI4=24V -- задание частоты с навигатора, RUN/STOP с панели ПЧ, ПИД отключен, при обратном переключении надо снова подать СТАРТ (режим по фронту).

Отличия режимов:
  • в режиме FLO управление ПЧ производится с панели ПЧ;
  • в режиме Auto/Manual управление ПЧ производится по выбранному каналу управления.
Также читайте ответы на часто задаваемые вопросы (примеры настройки для типовых применений: вентиляция, насосы и т.п.) на сайте www.se.com/ru, раздел Часто задаваемые вопросы (в строке поиска вводите ATV310).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: