Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
The Vigi module for Compact NSX is type A or AC?
The Vigi module for Compact NSX devices is Type A according to IEC 60755, immunity to DC components up to 6mA.