Issue:
ATV212 configuration so that RY relay will trigger when a speed threshold is reached
Product Line:
Altivar 212
Environment:
All
Cause:
Frequency reference reached
Resolution:
Using RY relay for speed reached functionality.
F130 from the factory is already programmed as 4 for speed reached.
F100 can be programmed to value desired in hz.
The RY relay will actuate when the VFD output frequency is greater than or equal to the F100 setting.
ATV212 configuration so that RY relay will trigger when a speed threshold is reached
Product Line:
Altivar 212
Environment:
All
Cause:
Frequency reference reached
Resolution:
Using RY relay for speed reached functionality.
F130 from the factory is already programmed as 4 for speed reached.
F100 can be programmed to value desired in hz.
The RY relay will actuate when the VFD output frequency is greater than or equal to the F100 setting.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.