Чем мы можем помочь сегодня?

Почему я получаю сообщение об ошибке "Application has halted due to: Unhandled, java/lang/NullPointerException IVM: except.c: line 322" на XBTGT7340?

Вопрос (Проблема):
Почему я получаю сообщение об ошибке "Application has halted due to: Unhandled, java/lang/NullPointerException IVM: except.c: line 322" на XBTGT7340?

Серия/Окружение/Версии:
XBTGT7340

Решение:
Ошибки NullPointerException обычно связаны с повреждением данных в SRAM. Существует два способа очистки этих поврежденных данных в SRAM - выполнение загрузки через ethernet или USB-кабель (XBTZG935) и установка флажка «Delete All Runtime Data».