Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV320: На дисплее преобразователя частоты ATV320 отображается ошибка OPF2.

Причина:
Двигатель не подключен, выходной контактор (если используется) замыкается недостаточно быстро, или потребляемый двигателем ток слишком мал.

Решение:
Проверьте все выходные соединения преобразователя частоты с двигателем.
Проверьте все параметры двигателя и убедитесь, что заданные значения соответствуют данным на паспортной табличке двигателя.

Проверьте, есть ли выходной контактор между выходом преобразователя частоты и двигателем. Разъём, вероятно, разомкнут. Если используется выходной контактор, перейдите в меню CONF, FULL, FLT-, OPL и установите для параметра «Обрыв фазы на выходе»(Output Phase loss) значение «Нет» (необходимо нажать и удерживать кнопку ENT в течение 2 секунд).

Проверьте работу преобразователя частоты без подключенного двигателя:
Установите для параметра OPL значение «Нет». Необходимо нажать и удерживать кнопку ENT в течение 2 секунд.

Выключите питание и отсоедините двигатель от клемм преобразователя частоты. При отключенном двигателе запустите привод на частотах 20, 30 и 60 Гц и измерьте выходное напряжение между фазами, чтобы убедиться в его сбалансированности.
При отключенном двигателе измерьте сопротивление двигателя мегомметром на 1000 В.

Ошибка OPF2  (обрыв трех фаз на выходе ПЧ) детектируется по значению выходного тока и по времени:
при одновременном выполнении двух условий:
уровень выходного тока не превышает Nominal motor current / 16 в течение Detection Time = 500ms.

Nominal motor current - номинальный длительный ток ПЧ.