Issue:
Is there a way to make my ATV212 run a particular speed without a speed reference being given?
Product Line:
Altivar Machines, Altivar 212
Environment:
All
Cause:
Need to run the drive without a speed reference
Resolution:
Yes, set the drive's Lower Limit to the desired speed. The drive will run at that speed (assuming there are no conflicts with preset speeds or Upper Limit) when given a run command.
Is there a way to make my ATV212 run a particular speed without a speed reference being given?
Product Line:
Altivar Machines, Altivar 212
Environment:
All
Cause:
Need to run the drive without a speed reference
Resolution:
Yes, set the drive's Lower Limit to the desired speed. The drive will run at that speed (assuming there are no conflicts with preset speeds or Upper Limit) when given a run command.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан




Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.