Issue:
Trying to assign functions to an ATV212 logic input.
Product Line:
ATV212
Environment:
All models
Cause:
Explore VFD control options
Resolution:
The ATV212 has assignable logic input terminals F / R / RES / VIA.
Please see the attached file for all Logic Input Functions
Trying to assign functions to an ATV212 logic input.
Product Line:
ATV212
Environment:
All models
Cause:
Explore VFD control options
Resolution:
The ATV212 has assignable logic input terminals F / R / RES / VIA.
Please see the attached file for all Logic Input Functions
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.