{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV600: выбор мощности дизель-генератора для питания ПЧ
ПЧ производства Schneider Electric спроектированы в части электромагнитной совместимости в соответствии со стандартом IEC 61800-3. Максимальный уровень THDu в питающей сети не должен превышать 12%. В противном случае входной выпрямитель ПЧ будет работать некорректно.

ПЧ представляет собой нелинейную нагрузку, то есть потребляемый ПЧ ток носит несинусоидальный характер. Количественно отличие формы тока от синусоиды определяет коэффициент THDi.
Этот несинусоидальный ток вызывает искажение напряжения сети (в данном случае - выходного напряжения генератора).

Если напряжение генератора отличается от синусоидального, то система возбуждения генератора и регулятор напряжения может работать со сбоями.

Таким образом, несинусоидальность напряжения генератора влияет как на нагрузку, так и на сам генератор.

Степень искажения напряжения от синусоидальной формы зависит от мощности генератора и его параметров. Ориентировочно мощность генератора (кВА) должна в 2-2.5 раза превышать потребляемую мощность ПЧ.
При предоставлении данных генератора, которые должны включать в себя значение сверхпереходного индуктивного сопротивления выбранного генератора по продольной оси ротора, Schneier Electric может рассчитать значения THDu для выбранного генератора и ПЧ.

Пример расчета:
https://schneider-electric.box.com/s/0q8gjk7p66wlbtcayahmgl25k7c9uf6r

В большинстве применений генератор может питать большое количество нагрузок и расчет THDu может быть затруднен. В этом  случае можно использовать активный фильтр.
См. схему:
































Активный фильтр измеряет токи на выходе генератора и осуществляет их коррекцию до синусоидальной формы. Использование активного фильтра гарантирует малый уровень THDi (менее 5%).
По подбору активного фильтра Вы можете обращаться в ЦПК (ru.ccc@se.com).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: