Issue:
Purchase of the TMAHOL02 battery door for the M221 controller.
Product line:
All M221 controllers
Cause:
Lost battery door needs replacement.
Resolution:
As of 6/4/2021 the battery door TMAHOL02 is now available for sale in the US.
Purchase of the TMAHOL02 battery door for the M221 controller.
Product line:
All M221 controllers
Cause:
Lost battery door needs replacement.
Resolution:
As of 6/4/2021 the battery door TMAHOL02 is now available for sale in the US.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.