Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ION8650 firmware v4.30 or v4.31 continuous reset when using IRIG-B time syncing
Issue
A ION8650 meter running firmware v4.30 or v4.31 using IRIG-B for time sync goes into continual reboots or power cycling.

Product Line
ION8650

Environment
ION8650s at firmware 4.30 or 4.31 using IRIG-B for time sync.

Cause
When the meter is set to IRIG-B in the clock source setting, and a valid timestamp is sent to the meter via IRIG-B hardware, the meter performs a reset.  In some cases, this reset only happens once, and the meter will return to normal operation. However, there are reported cases where the meter will continuously reset when a valid IRIG-B signal is present.

Resolution
The condition has been identified and addressed in firmware update v4.31.1 as stated in the What's new in PowerLogic ION8650 firmware V4.31.1 document.

The suggested resolution is to update to the current version of the firmware v4.31.2.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки