Issue:
ATV212 setup for forced local
Product Line:
Altivar 212
Environment:
All
Cause:
Might be using communications for monitoring but controlling by the drive's terminals
Resolution:
Forced local can be triggered by either of two ways:
ATV212 setup for forced local
Product Line:
Altivar 212
Environment:
All
Cause:
Might be using communications for monitoring but controlling by the drive's terminals
Resolution:
Forced local can be triggered by either of two ways:
- Assigning F108 (always active logic) to 48, which keeps forced local active
- Assigning F113 (RES terminal) to 48, which triggers forced local when RES is active
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.